报警状态信息丢失

如果某些报警状态信息丢失或似乎已被清除,可能是因为在标签报警和事件服务器运行时修改了报警。
如果在运行标签报警和事件服务器期间编辑报警,则会清除报警和事件汇总以及报警和事件条中显示的以下报警状态信息:
  • 正常(解除报警)
  • 已确认
  • Shelved
  • 质量好
  • 事件时间
  • 报警中时间
  • 确认时间
  • 报警解除时间
还会清除报警状态浏览器中显示的以下信息:
  • 确认注释
  • 确认用户名
  • 启用时间
  • 启用用户名
  • 启用注释
  • 禁用时间
  • 禁用用户名
  • 禁用注释
  • 抑制时间
  • 抑制注释
  • 抑制用户名
  • 解除抑制时间
  • 解除抑制注释
  • 解除抑制用户名
  • 搁置时间
  • 搁置用户名
  • 搁置注释
  • 取消搁置时间
  • 取消搁置用户名
  • 取消搁置注释
  • 报警计数
为防止出现这种情况,仅当不使用标签报警和事件服务器时才编辑报警。在运行时不可关闭标签报警和事件服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal