用户未与可信任的 SQL Server 连接相关联

此错误可能是下列原因之一引起的:
  • SQL Server
    未设置其混合模式验证参数。
  • Windows 工作组在分布式安装中的配置不一致。
SQL Server
未设置混合模式验证
要解决此问题,请确保
SQL Server
已设置混合模式验证。
配置
SQL Server
的混合模式验证
  1. 打开
    SQL Server
    Management Studio
    。
    如果未安装
    SQL Server
    Management Studio Express,请参见使用现有
    SQL Server
    数据库部分的“安装
    SQL Server
    管理工具”。
  2. 在
    对象浏览器
    中,右键单击服务器节点,然后选择
    属性
    。
  3. 单击
    安全
    页面。
  4. 在
    服务器验证
    组中,选择
    SQL Server
    和 Windows 验证
    。
  5. 单击
    确定
    。
  6. 如果更改了验证模式,请重启服务器。在
    对象浏览器
    中,右键单击服务器节点,然后选择
    重启
    。
Windows 工作组在分布式安装中未正确配置
要解决此问题,如果在 Windows 工作组环境中运行,并且数据库位于安装了
FactoryTalk
Alarm and Event Historian 的远程计算机上,请确保分布式安装中的所有计算机都满足以下条件:
  • 拥有相同的 Windows 用户名和密码
  • 位于同一 Windows 工作组
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal