数据库模式无效

当一个或多个数据库表不可用时会发生这种问题。例如:
  • 某用户曾访问数据库并在无意中移除了一个或多个数据库表。
  • 整个数据库模式没有安装(例如,在创建模式时计算机崩溃或计算机断开网络)。
请执行以下步骤解决此问题
  1. 删除
    SQL Server
    中的数据库
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    浏览器
    窗口中,展开
    连接
    组中的
    数据库
    文件夹。
  3. 右键单击数据库定义,然后单击
    属性
    ,打开
    报警和事件历史数据库属性
    对话框,然后单击
    确定
    。这将重新创建具有正确模式的数据库。
    重要提示:
    删除
    SQL Server
    中的数据库时,该数据库中所有的历史报警和事件数据都会丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal