数据库错误 - 无法生成 SSPI 上下文

如果您尝试在一台运行
SQL Server
的远程计算机上创建数据库定义,可能无法连接到 SQL 数据库,并且会收到如下错误消息:
数据库错误 - [Microsoft][ODBC
SQL Server
Driver] 无法生成 SSPI 上下文。
这通常会在远程计算机上启动
SQL Server
的服务名由本地/域用户的帐户权限管理时发生。
要解决这一问题,请更改在远程计算机上启动
SQL Server
的服务名,改由系统帐户管理。
有关故障排除的详细信息,请参阅 Microsoft 文章 使用 Windows 身份验证连接 SQL Server 时的“无法生成 SSPI 上下文”错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal