数据库连接丢失

在下列条件下可能出现这种情况:
  • 数据库服务器已停止或意外关闭。
  • 数据库密码已经更改。
  • 数据库正在备份。
在任何情况下,报警和事件数据会缓存在缓存文件 (*.rsl) 中;该文件的位置在“报警服务器属性”对话框的
优先级和历史
选项卡上的“缓存文件路径”字段中指定(默认为 c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Rockwell\Alarms)。当重新与
SQL Server
计算机建立连接时,所有数据均被移动到各个数据库中。
数据库服务器已停止或意外关闭。
要根据
SQL Server
位置(本地或远程)决定解决方法。
如果
SQL Server
位于本地位置:
  1. 在桌面上,右键单击
    我的电脑
    ,然后选择
    管理
    。此时会显示
    计算机管理
    对话框。
  2. 在左侧树状目录控件中,选择
    服务和应用程序 > 服务
    。本地计算机上的服务列表会显示在右边窗格中。
  3. 导航到
    SQL Server
    服务,确认“状态”栏中指示服务已经停止。
  4. 右键单击
    SQL Server
    服务,并选择
    启动
    。
  5. 确认状态已更改为“已启动”。
  6. 关闭
    计算机管理
    对话框。
如果
SQL Server
位于远程位置:
  • 这种情况下,很有可能远程
    SQL Server
    计算机已经关闭或从网络中移除。定位远程
    SQL Server
    计算机,将其重启或连接到活动网络。
数据库密码已经更改。
要解决这一问题,请联系数据库管理员更新密码或还原密码。
数据库正在备份。
要解决这一问题,请联系数据库管理员确定备份是否已经完成。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal