“运行报警命令”按钮在运行时消失

选中
状态栏
选项卡中的
运行报警命令
复选框,在运行时可在状态栏显示“运行报警命令”按钮。如果“运行报警命令”按钮在状态栏显示但处于禁用状态,可能是因为未定义任何报警命令。
要解决此问题,可打开“报警和事件条属性”对话框中的
常规
选项卡,然后在“报警和事件汇总”命令框中键入命令。如创建命令时需要协助,可单击
浏览
按钮,然后使用
命令向导
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal