XML 文件头

XML 导入或导出文件的开头用于标识 XML 文件属于 FactoryTalk 标签报警和事件服务器。还标识当前报警和事件模式版本。
XML 文件头包含各种元素,用于指定其版本、FactoryTalk 数据存储连接信息,以及用于验证 XML 文件格式的 XML 模式的位置。确保下列元素的值设置正确。
<FTAeAlarmStore>
该节点标识 XML 关联的模式。
xsi:schemaLocation -
该属性指定模式文件的位置,该文件用于验证 XML 文件以确保其格式正确。Internet 地址映射到本地计算机的以下路径:
Program Files\Common Files\Rockwell\FTLDDAlarms.xsd
<Version>
该节点指定 XML 文件格式的版本。该元素的值是 12.1.0。
示例
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
<FTAeAlarmStore xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" xmlns="http://www.factorytalk.net/schema/2003/FTLDDAlarms.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.factorytalk.net/schema/2003/FTLDDAlarms.xsd FTLDDAlarms.xsd">
<Version>12.1.0</Version>
<Commands>
</Commands>
</FTAeAlarmStore>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal