DisplayEventContextMenu 属性(AlarmSummary 对象)

设置或返回一值,表示是否在右键单击事件时显示上下文(快捷)菜单。读/写。布尔型。
语法
object
.
DisplayEventContextMenu
[=
布尔值
]
其中
object
- AlarmEventSummary 对象的名称。
布尔值
- 表示是否显示上下文菜单的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal