DetailsPaneHeight 属性(AlarmSummary 对象)

设置或返回一值,确定“详细信息”窗格的高度。该值是控件的整体高度的百分比。读/写。整型。
语法
object
.
DetailsPaneHeight
[=
整数
]
其中
object
- AlarmEventSummary 对象的名称。
整数
- 确定“详细信息”窗格高度的值。该值必须大于 0 且小于或者等于 80。
可能的错误
  • ftasErrorInvalidPropValue
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal