ftasPrintRangeConstants

使用 ftasPrintRangeConstants 来指定打印 AlarmEventSummary 中的当前页还是所有事件。
ftasPrintRangeCurrentPage
- 仅打印 AlarmEventSummary 当前页的事件。
ftasPrintRangeAll
- 打印 AlarmEventSummary 中所有的事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal