“报警状态浏览器属性”-“常规”选项卡

如何打开“报警状态浏览器属性”对话框?
要在设计时打开
报警状态浏览器属性
对话框:
  1. 打开
    FactoryTalk View
    Studio。
  2. 添加
    报警状态浏览器
    对象到图形画面。
  3. 右键单击
    报警状态浏览器
    对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警状态浏览器属性
对话框的
常规
选项卡配置报警状态浏览器对象的外观、根区域和筛选器。
下表列出了
报警状态浏览器属性
对话框中
常规
选项卡的设置及其含义。
属性
描述
文本颜色
指定报警状态浏览器中所有文本的颜色。
选择与背景颜色对比反差大的颜色以提高可见度。更改文本颜色会更改报警状态浏览器中所有文本的颜色。
背景色
指定报警状态浏览器中所有区域的背景颜色,但区域列表和报警源列表的背景除外。
选择与文本颜色对比反差大的颜色以提高可见度。更改背景颜色会更改报警状态浏览器中所有区域的颜色,但区域列表和报警源列表的背景除外。例如,使用该选项匹配报警状态浏览器和图形画面的背景颜色或使二者的背景颜色构成反差。
列表背景颜色
指定区域列表和报警源列表的背景颜色。
字体
指定报警状态浏览器中文本的字体。例如,如果报警状态浏览器与触摸屏搭配使用,则使用该选项增大字体大小。
根区域
指定在报警状态浏览器区域树顶部显示的区域。不可在运行时选择根区域中的区域。
如果启用了安全服务,则用户必须拥有安全权限才能将特定区域选作根区域。
报警源筛选器
可根据报警源名称、报警状态或同时使用二者筛选报警。不符合筛选条件的报警源不会在报警状态浏览器中显示。
报警源名称
键入用于筛选报警的部分或完整报警源名称。
运行时,如果报警状态浏览器已打开,则会自动应用默认筛选器,但操作员可更改筛选器。筛选报警源以仅显示名称与样式匹配的报警源。可以按名称、状态或同时使用二者来筛选报警。不符合筛选条件的报警源不会在报警状态浏览器中显示。
可使用通配符 * 和 ? 匹配一个或多个字符。报警状态浏览器中只会显示名称与筛选条件匹配的报警。
报警状态
选择用于筛选报警的报警状态。报警状态浏览器中只会显示该状态的报警。
显示工具栏
要在报警状态浏览器中显示工具栏,请选中该复选框。如果这些按钮不可见,则操作员不能在运行时从报警状态浏览器操作报警。
显示启用和禁用按钮
要在工具栏中显示
启用选定报警
BUTTON_Enable_selected_alarm_source 按钮和
禁用选定报警
BUTTON_Disable_selected_alarm_source 按钮,请选中此复选框。
显示解除抑制和抑制按钮
要在工具栏中显示
解除抑制选定报警
Button_UnSuppressSelectedAlarm 按钮和
抑制选定报警
Button_SuppressSelectedAlarm 按钮,请选中此复选框。
显示取消搁置和搁置按钮
要在工具栏中显示
取消搁置选定的报警
toolbar_unshelve 按钮和
搁置选定的报警
Toolbar_Shelve
按钮,请选中此复选框。
显示详细信息按钮
要在工具栏中显示
显示选定报警的详细信息
BUTTON_Show_alarm_details 按钮,请选中此复选框。
显示帮助按钮
要在运行时在工具栏中显示
帮助
按钮,请选中此复选框。
显示区域树
要允许操作员在运行时浏览其他区域的报警源,请选中此复选框。
必须在设计时配置区域树的显示或隐藏。区域访问受 FactoryTalk Security 许可的控制。
面板宽度
键入区域树占整个报警状态浏览器的宽度百分比值。例如,宽度 30 意味着区域树将占整个报警状态浏览器宽度的 30%。还可在设计时通过拖动窗口的分割线指定区域树的宽度。
显示优先级状态
要显示当前处于活动状态而且优先级最高的报警(报警中且未确认)的图标以及基于报警组的活动报警数,请选中此复选框。
按报警组组织
选择如何按照下列其中一项显示区域树:
  • 报警组:按服务器类型和报警组显示报警。报警组在默认情况下处于选中状态。
  • Logix 逻辑管理器:按
    Studio 5000 Logix Designer
    中定义的逻辑管理器显示基于设备的报警。其他类型的报警按默认报警组进行组织。
在对话框中显示错误
要在错误对话框中显示由报警源操作(如尝试禁用报警源)导致的错误,请选中该复选框。此外,所有错误均会记录到 FactoryTalk Diagnostics。要将错误仅发送到 FactoryTalk Diagnostics,请清除该复选框。
图标样式
选择要显示的图标样式。
显示所有时间戳的秒数
要在
报警详细信息
对话框显示的时间值中显示秒数、毫秒数或微秒数,请单击并从下拉列表框中选择时间戳类型:
显示所有时间戳的秒数
、
显示所有时间戳的毫秒数
和
显示所有时间戳的微秒数
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal