报警状态浏览器中的列

报警状态浏览器
报警源列表中的数据按列组织,表示下列报警信息。
列
描述
状态
显示下列某一图标,表示报警状态:
  • 无图标 - 报警的所有报警条件均为“正常”。
  • InAlarm 报警的一个或多个报警条件为“报警中”。
  • Disabled 报警被禁用。
  • UnknownState 报警状态未知。通常当
    报警状态浏览器
    启动时以及在收集报警状态的过程中会显示该图标。
  • InAlarmFaulted 报警的一个或多个报警条件为“报警中”+“故障”。
  • NotInAlarmFaulted 报警的一个或多个报警条件为“故障”。
Suppressed
如果报警已抑制,将在该列中显示图标 Suppressed。
Shelved
如果报警已搁置,将在该列中显示图标 Toolbar_Shelve。
报警名称
报警名称。例如,Tank1Level。
路径
包含报警源的区域的 FactoryTalk Directory 路径,可以选择包含与报警源关联的报警服务器,格式为:
/Application/Area1/SubArea1/:ServerName。
例如:/Brewing/Line1/MixingTank:RSLinx1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal