UnshelveSelectedAlarm 方法

取消搁置选定报警源。
语法
object
.
UnshelveSelectedAlarm
([
ShowDialog
(
布尔值
)], [
Comment
(
字符串
)])
其中
object
-
AlarmStatusExplorer 对象的名称。
ShowDialog
- 可选参数,用于控制在取消搁置选定报警之前是否显示
取消搁置报警
对话框。
  • TRUE
    - 默认值为 TRUE。如果 ShowDialog = TRUE,则
    取消搁置报警
    对话框在取消搁置选定报警之前打开,并允许用户输入注释。
  • FALSE -
    如果 ShowDialog = FALSE,则在取消搁置报警之前不会显示
    取消搁置报警
    对话框。使用
    Comment
    参数的值取消搁置选定报警。
    Comment
    - 可选参数,用于控制与报警取消搁置相关的注释字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal