ShelveSelectedAlarm 方法

在指定的持续时间内搁置选定报警源。
语法
object
.
ShelveSelectedAlarm
([
ShowDialog
(
布尔值
)], [
Comment
(
字符串
)], [
IShelveDuration
(
长整数
)])
其中
object
-
AlarmStatusExplorer 对象的名称。
ShowDialog
-
可选参数,控制在搁置选定报警前是否显示
搁置报警
对话框。
  • TRUE
    - 默认值为 TRUE。如果 ShowDialog = TRUE,则打开“搁置报警”对话框,允许用户在搁置报警前输入注释和持续时间。
  • FALSE -
    如果 ShowDialog = FALSE,则在搁置报警前不会显示“搁置报警”对话框。将使用
    Comment
    和
    IShelveDuration
    参数的值搁置选定的报警。
    Comment
    - 可选参数,用于控制与报警搁置相关的注释字符串。
    IShelveDuration
    - 可选参数,控制与报警搁置相关的持续时间。默认值为 1。值必须介于 1 和 2147483647 之间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal