打印报警和事件报告

使用“报警和事件记录查看器”工具栏上的
打印
按钮打印报告。打印的报告包含事件列表中显示的报警和事件信息。报告的格式与事件列表中报警和事件信息格式一致。
创建报告后,会启用
打印
按钮。
打印报警和事件记录查看器中显示的数据
  1. 单击
    打印
    Toolbar_Print工具栏按钮。
  2. 在
    选择打印机
    列表中选择打印机。
  3. 要更改打印报告的字体大小,单击
    字体
    按钮。
  4. 在
    页面范围
    列表中选择以下一项:
    • 单击
      当前页
      打印事件列表中当前显示的页。
    • 单击
      全部
      打印事件列表中显示的所有报告页。
  5. 确定副本数,然后单击
    打印
    按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal