配置语言切换(记录查看器)

操作员可通过语言切换功能切换用于描述报警的语言。设计报警时,可通过导入报警字符串版本(备用语言形式)来添加其他语言支持。语言切换在 FactoryTalk View Studio 中配置。
在设计时配置语言切换
  1. 使用基本语言开发应用程序。
  2. 导出应用中的用户定义文本字符串。Microsoft Excel 格式最合适。
  3. 如果报警和事件记录查看器对象是应用的一部分,在导出文件中会包含下列报警和事件记录查看器用户定义字符串:
    • 列标题
    • 按钮标题
    • 按钮工具提示
  4. 将字符串转换为应用程序运行时将会使用的每种语言。
  5. 将带有已翻译字符串的各语言文件逐个导入到应用中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal