报警和事件记录查看器中的语言切换

可以使用语言切换在 FactoryTalk View SE Client 应用中以多种语言查看用户定义的文本字符串。当报警和事件对象是 FactoryTalk View SE 应用程序的一部分时,其中还包括报警和事件用户定义的字符串。
语言切换功能在开发应用时配置。
有关语言切换的详细信息,请参见 FactoryTalk View Studio 中的“FactoryTalk View Site Edition 帮助”。
运行时语言切换
在运行时,FactoryTalk View SE Client 可在应用支持的任意语言之间切换。在网络站点应用或网络分布式应用中,多个客户端还可以同时以不同语言运行。
当报警和事件记录查看器收到语言切换通知时,用户定义的字符串会以指定语言显示。如果所请求的语言在运行时不可用,则 FactoryTalk View SE Client 会以默认语言显示用户定义的字符串。
自
FactoryTalk Alarms and Events
版本 6.20 起,支持将多种语言的报警消息记录到报警历史数据库中。记录语言在报警服务器属性中配置,还可以在报警服务器属性中定义默认记录语言或其他记录语言。报警和事件记录查看器以当前应用语言显示用户定义的字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal