报警和事件查看器中的不同事件类型

不同类型的事件在报警和事件查看器中的处理方式有所不同。
下表对事件进行了介绍并提供了事件示例:
  • 跟踪相关事件
    跟踪系统的不断变化的事件。示例:描述操作员确认报警或操作员修改标签值的事件。
  • 条件相关事件
    与报警状态变化关联的事件。例如,当报警条件更改为“报警中”、“已确认”、“恢复正常”或“已禁用”时,将触发与条件相关的事件。
  • 简单事件
    描述系统中的简单现象的任何事件。例如,访问计算机或设备失败。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal