列名称保留关键字(记录查看器)

下表列出的唯一字符串标识符用于表示“报警和事件记录查看器”中的列。这些列标识符可用于 EventItem 对象的 GetColumnValue 方法中。
可将 AlarmEventLogViewer 对象修改为接受
SelectedEvent.GetColumnValue("ColumnIdentifier")
的区分大小写的输入,其中 ColumnIdentifier 是下表中列出的列标识符。
列标识符
列名称
描述
AckComment
用户注释
仅应用于与条件相关的事件和与跟踪相关的事件。
  • 对于条件相关的事件,本发行版不支持“用户注释”字段。
  • 对于跟踪相关事件,注释关联导致报警状态更改的操作。例如,操作员可选择在确认报警时输入注释。
AlarmClass
报警类
仅应用于与条件相关的事件。当定义报警时与之关联的分类字符串。报警类提供用户定义的字符串,可用于筛选和排序报警。
AlarmMessage
消息
描述事件的文本。
AlarmState
报警状态
报警的状态。部分报警状态示例:
  • 报警中,未确认
  • 报警中,已确认
  • 正常,未确认
  • 正常,已确认
  • 质量不好
  • 质量好
区域
区域
发生事件的区域的 FactoryTalk Directory 路径,格式为 /Area1/SubArea1/....例如,/Line1/MixingTank。
ComputerID
计算机
仅应用于与条件相关的事件和与跟踪相关的事件。
  • 对于条件相关的事件,本发行版不支持“计算机”字段,该字段始终为空。
  • 对于跟踪相关的事件,即为发起导致事件的操作的组件或用户所在的计算机名称。例如,操作员确认报警。
ConditionName
条件名称
描述报警条件的名称。条件名称随事件类别不同而不同。例如,
  • 级别
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的模拟量报警、OPC UA 报警):LO、LOLO、HI、HIHI
  • 离散
    (可用于基于 Logix 标签的报警、离散报警和 OPC UA 报警):TRIP、TRIP_L、S_TRIP
  • 偏差
    (可用于基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的偏差报警和 OPC UA 报警):DEV_LO、DEV_HI
  • 事件
    (可用于基于服务器的事件条件):EVENT、EVENT_L
  • 系统
    :STATUS、SHORTCUT
  • 已配置
    (也称为基于 Logix 标签的报警):TRIP、HIHI、LOLO、HI、LO、ROC_POS、ROC_NEG、DEV_HI、DEV_LO、TRIP_L、HIHI_L、LOLO_L、HI_L、LO_L、ROC_POS_L、ROC_NEG_L、DEV_HI_L、DEV_LO_L
  • 更改速率
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警和 OPC UA 报警):ROC、ROC_POS、ROC_NEG
  • OPC UA
    (特定于 OP UA 报警):AC、DISCREPANCY、DISCRETE、S_TRIP、TRIP、IDIAG、SDIAG、CERTIFICATE、LIMIT、LIMIT_HIHI、LIMIT_HI、LIMIT_LO、LIMIT_LOLO、HIHI、HI、LOLO、LO、DEV_HIHI、DEV_HI、DEV_LOLO、DEV_LO、ROC_POS、ROC_NEG、UDT
ConditionQuality
条件质量
仅应用于与条件相关的事件。表示条件所基于的标签或输入的质量。
CurrentValue
当前值
当报警条件更改状态时报警的被监控标签的值。
EventCategory
事件类别
报警服务器定义的事件所属的类别:
  • 条件相关事件。
    级别、离散、偏差、事件、系统、已配置、更改速率和 OPC UA
  • 跟踪相关事件。
    操作员操作
  • 简单事件。
    不支持
EventSource
事件源
对产生事件通知的对象的引用。对于 FactoryTalk Alarms and Events,事件源为报警名称。不支持对 EventSource 进行筛选。
EventTime
事件时间
事件发生的时间:
  • 对于条件相关的事件,即为报警条件进入报警状态的时间。
  • 对于简单和跟踪相关的事件,即为事件发生的时间。请注意,现阶段不支持简单事件。
EventType
事件类型
一共有三类事件:
FTAeLogViewer_EventType_Condition
与条件相关。
与报警状态变化关联的事件。例如,报警条件变为活动、已确认、不活动(回到正常)或已禁用。
FTAeLogViewer_EventType_Tracking
与跟踪相关。
与系统变化监控或审核相关的事件。例如,描述操作员修改标签值的事件。
FTAeLogViewer_EventType_Simple
简单。
描述系统中的简单现象的任何事件。例如,访问计算机或设备失败。现阶段不支持简单事件。
LimitValue
超出限值
仅适用于事件类别为“分级”、“偏差”或“更改速率”的报警。当标签值超过该值时,就会触发报警。
PersonID
用户名
仅应用于与条件相关的事件和与跟踪相关的事件。
  • 对于条件相关的事件,本发行版不支持“用户名”字段,该字段始终为空。
  • 对于跟踪相关的事件,“用户名”即为发起导致事件的操作的组件或用户名称。例如,操作员修改标签值。
Priority
Priority
事件优先级:
  • Low
  • Medium
  • High
  • Urgent
Server 的一个或多个冗余计算机对
服务器名称
产生事件的服务器的名称。如 Packaging Server。
Severity
Severity
事件的紧急性。1(严重性最低)到 1000(严重性最高)的值。
Tag1Value
标签 1 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 1 的值。
Tag2Value
标签 2 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 2 的值。
Tag3Value
标签 3 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 3 的值。
Tag4Value
标签 4 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 4 的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal