Error(AlarmEventSummary 对象和 AlarmEventBanner 对象)

事件在操作(比如,确认页面)出现错误时发生。
语法
object
_
Error
(
ErrorList
(
变量
))
其中
object
- 是 AlarmEventSummary 对象或 AlarmEventBanner 对象的名称。
ErrorList
- 字符串(一个错误)或字符串数组(一个或多个错误)的变量。
备注
当出现多个错误时,Error 事件就不会发生。例如,当选择多个报警且多个报警操作发生错误时。
示例
Select Case VarType(ErrorList)
Case VbVarType.vbString
Debug.Print "AlarmEventSummary1_Error(" & ErrorList & ")"
Case VbVarType.vbArray
'Future use
End Select
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal