完全限定报警名称

完全合格的报警名称会反映特定数据项(例如标签、标签成员、数组元素或标签位)与报警条件的关联。完全合格的报警名称会指定数据项路径,并包含报警条件名称。
基于服务器标签的报警、Logix 指令报警和基于 Logix 标签的报警所采用的格式各不相同。
基于服务器标签的报警
格式为:
  • /
    AreaPath
    :
    ServerName
    ::
    AlarmName
  • /
    AreaPath
    :
    ServerName
    :
    GroupPath
    ::
    AlarmName
其中
  • AreaPath
    表示应用程序下的一个区域,报警在该区域中定义。包括应用程序和区域路径,但不包括应用程序名称。
  • ServerName
    表示服务器名称,报警在该服务器中定义。
  • GroupPath
    表示区域或应用程序下的一个组,报警在该组中定义。包括应用程序、区域路径、组路径,但不包括应用程序名称。
  • AlarmName
    表示单个报警名称。
示例:
  • /Area1:FTAEServer1::Alarm1
  • /Area2:FTAEServer2:Group1::Alarm2
  • /:FTAEServer3::Alarm3
Logix 指令报警
格式为:
/
AreaPath
:
ServerName
::[
ShortcutName
]
ProgramPath
.
AlarmName
其中
  • AreaPath
    表示应用程序下的一个区域,报警在该区域中定义。包括应用程序和区域路径,但不包括应用程序名称。
  • ServerName
    表示服务器名称,报警在该服务器中定义。
  • ShortcutName
    表示设备的快捷方式名称。
  • ProgramPath
    表示用来定义报警的 Logix Designer 应用程序的程序路径。
  • AlarmName
    表示在 Logix Designer 应用程序中定义的指令报警的名称。
示例:
  • /Area1:FTLinx::[CLX]Program:LineProgram.Alarm1
基于 Logix 标签的报警
格式为:
[
ShortcutName
]
ProgramPath
.
TagName
@Alarms.
AlarmName
其中
  • ShortcutName
    表示设备的快捷方式名称。
  • ProgramPath
    表示用来定义报警的 Logix Designer 应用程序的程序路径。
  • TagName
    表示基于 Logix 标签的报警的源标签名称。可以是标量标签(如 BOOL、DINT 或 REAL)、结构成员或者数组元素。
  • @Alarms
    是常量字符串,指示当前报警是基于 Logix 标签的报警。
  • AlarmName
    表示在 Logix Designer 应用程序中定义的报警的名称。可包含表示在控制器上配置的各个报警条件的报警属性。有关报警属性的更多信息,请参见 Logix Designer 帮助。
示例:
  • [CLX]Program:MainProgram.InputAlarmTag1@Alarms.Alarm1
  • [CLX]InputAlarmTag2@Alarms.Alarm2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal