编辑 FactoryTalk Batch 服务器属性

打开
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框以更改
FactoryTalk® Batch
服务器的配置。
前提
要修改
FactoryTalk Batch
服务器,需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 读取
编辑
FactoryTalk Batch
服务器属性:
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    并登录到
    FactoryTalk
    Network Directory。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序或区域,直至找到
    FactoryTalk Batch
    服务器。
  3. 右键单击
    FactoryTalk Batch
    服务器,选择
    属性
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal