导入或导出用户和组

导入用户和组 (从 XML 文件)可在
FactoryTalk Directory
中添加或修改用户和组。
导出用户和组 到文件可对比用户和组随时间的变化,或导出和导入文件,以在
FactoryTalk
目录之间传输用户和组。
只有
FactoryTalk
Administrators 组中的用户才能导入或导出用户和组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal