状态图标

使用这些图标可以快速概览
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中数据项的状态。
图标
描述
FTDC_active
数据项处于活动状态,并且数据项随着它们在数据服务器上的更改自动接收更新值。该值称为订阅值,显示在
订阅值
列中。更改在组的
更新速率
中显示。
FTDC_inactive
数据项是不活动的。可以通过下列方式获取数据项的更新值:手动同步或异步读取数据项的值。异步读取根据服务器的判断返回值。在
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端等待接收请求的值时继续读取其他值。手动请求的数据项值在
当前值
列中显示。
FTDC_group_inactive
数据项组是不活动的。可以通过选择数据项然后手动读取数据项的值来获取数据项的更新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal