移除列

FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端在由列和行组成的网格中显示数据。可通过
视图
菜单从画面中移除一些数据列。此功能用于水平空间有限的情况。
要移除列
  1. 在
    视图
    菜单中,选择
    列
    。当前显示在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中的列带有复选标记。
  2. 从菜单中清除一个带复选标记的列。复选标记会从菜单项中移除,对应的列也会从
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端画面中移除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal