选项

如何打开“选项”?
  • 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    菜单中,选择
    数据
    >
    选项
    。
选项
用于更改
FactoryTalk Live Data Test Client
的主画面更新速率或 HMI 仿真速率。
条目
描述
屏幕更新速率(毫秒)
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端更新数据项值的速率,单位为毫秒。
数据服务器更新数据项值的当前速率显示在测试客户端的
更新(/秒)
列中。如果数据服务器发送数据的速率比屏幕更新速率快,则不显示某些对数据项的更改。如果数据服务器发送数据的速率比屏幕更新速率慢,
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端可能在网络上产生不必要的流量。
HMI 仿真速率(秒)
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端在数据项组之间的切换速率,单位为秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal