更改主画面更新速率

更改主画面的更新速率以提高或降低
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端显示数据项值的速率。
数据服务器更新数据项值的速率将显示在查看器的
更新(/秒)
列中。如果数据服务器发送数据的速率比屏幕更新速率快,则不显示某些对数据项的更改。如果数据服务器发送数据的速率比屏幕更新速率慢,
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端可能在网络上产生不必要的流量。
要更改主画面更新速率
  1. 在
    数据
    菜单上,选择
    选项
    。
  2. 在
    屏幕更新速率
    中,输入
    FactoryTalk Live Data Test Client
    更新数据项值的速率(以毫秒计)。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal