更改 HMI 仿真更新速率

更改 HMI 仿真的更新速率以提高或降低
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端在不同数据组之间切换的速率。
要更改 HMI 仿真更新速率
  1. 在
    数据
    菜单上,选择
    选项
    。
  2. 在
    HMI 仿真速率
    框中,键入
    FactoryTalk Live Data Test Client
    切换至下一组数据项之前的秒数。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal