添加列

FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端在由列和行组成的网格中显示数据。有些数据列可使用
视图
菜单添加至画面中。
要添加列
  1. 从
    视图
    菜单中,选择
    列
    。
  2. 从菜单中选择未选中的列名称。在菜单项旁会添加选中标记,且该列将添加至
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal