日志

FactoryTalk Remote Access Manager
包含域相关活动的实时日志。在此日志中,您可以找到详细信息,例如:
  • 用于通过
    FactoryTalk Remote Access Manager
    打开会话的浏览器。
  • 与远程访问服务器连接的时间和日期。
  • 服务器验证访问请求的时间和日期。
  • 事务开始时间。
  • 网络通信中的丢包量、延时和抖动量。
  • 事务完成的时间和日期。
  • 成功通过身份验证的时间和日期。
  • 身份验证失败的时间和日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal