审计

审计
部分允许您查看与远程设备的所有连接和建立这些连接的用户,以及用户在域实体上执行的所有管理操作。

操作

审计
操作
部分允许您查看在域中执行的所有操作。
您可以通过访问
审计
操作
来访问
FactoryTalk Remote Access Manager
操作日志。该日志报告各种与设备相关的操作,例如注册、重命名、移动到其他文件夹、权限分配等。
通过顶部的筛选栏,可以选择日志引用时间段并筛选搜索结果。位于筛选栏下方的表会返回所需结果,并提供简要操作说明。
您可以通过单击屏幕右上角的 按钮,将日志下载到 .csv 或 .xls 电子表格中。
请参阅下表中的简要筛选器概述:
筛选器
说明
操作者帐户名
执行操作的用户。
操作类型
特定域中可用操作的列表。
目标类型
受特定操作影响的组件类型。
目标名称
执行所列操作的用户帐户的用户名。
结果
按结果将操作分组。
日期自
设置筛选器的开始日期。
日期至
设置筛选器的结束日期。

连接

您可以通过选择
审计
连接
,来访问有关远程设备连接的信息。
将出现一个表格,返回相关结果,并提供有关连接持续时间的详细信息。双击每个连接行。将显示一个屏幕,列出所选用户执行的所有操作。然后,您可以筛选结果以进行精确搜索,并可以导出结果。
通过单击
操作类型
,可以通过上下文菜单筛选连接详细信息,包括更多详细信息,例如聊天消息、连接开始和结束时间等。
您可以通过单击屏幕右上角的 按钮,将日志下载到 .csv 或 .xls 电子表格中。
请参阅下表中的简要筛选器概述:
筛选器
说明
用户帐户名称
启动连接的用户。
设备
要检索其连接信息的设备。
日期自
设置筛选器的开始日期。
日期至
设置筛选器的结束日期。
提醒事项:
时间信息以本地时间和时区提供,其中:
  • 本地时间是指本地设备发出查询的时间。
  • 时区是指 UTC 偏移量。
小贴士: 单击
详细信息
按钮可查看有关每个设备连接的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal