设置

“设置”部分允许管理和配置应用于域的可选设置。

域选项

设置
域选项
部分提供了与注册到特定域的设备相关的可选设置列表。
设备连接结束时需要注释
:系统要求用户在远程连接会话后插入注释。
记录所有连接操作
:它允许记录在按连接类别排序的远程设备上执行的所有操作。
请求协助时需要提供联系人详细信息
:它允许在触发协助请求时弹出
请求协助信息
窗口。
发送协助请求的电子邮件通知
:它允许将任何协助请求转发到特定的电子邮件地址。
发送帐户信息的电子邮件通知
:它允许将任何管理通知(例如服务到期日期)转发到特定的电子邮件地址。
提醒事项: 如果同时启用
请求协助时需要提供联系人详细信息
和
提交协助请求
,则 Runtime 设备的用户可以在发送协助请求时提供注释。注释中的文本不应包含
../
,因为可能会将此文本字符串视为路径遍历攻击。
提醒事项: 要向多个电子邮件地址发送通知,请使用分号分隔电子邮件地址,不要使用空格。例如:j.smith@example.com;a.jones@example.com

权利

设置
权利
部分提供当前正在使用的域和设备权利的详细概述。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access 权利已成功激活。。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal