(交互式访问)资源管理器

此部分允许您在本地和远程设备之间传输文件。在
资源管理器
中,可以执行远程文件操作,例如下载、上传、重命名和删除文件。您可以通过单击远程设备中安装的可执行文件旁边的
播放符号
来启动此文件。
实用的双窗格视图同时显示根文件夹路径和接收文件夹路径。您可以通过它监视文件传输过程。
此部分分为两个窗格:左侧窗格显示运行
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
的本地设备的文件,右侧窗格显示远程设备的文件。
在
资源管理器
中,您可以管理通过 SD 卡或连接到设备的 U 盘上传的文件。您的设备 System Manager 会自动应用预定义的安装选项,允许 SD 卡或 U 盘的内容显示在
资源管理器
部分中。您可以在此部分直接与设备进行数据的读取、写入和交换操作。
要访问
资源管理器
窗格,请执行以下操作:
  1. 确保
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    已连接到远程设备。
  2. 访问
    资源管理器
    设备视图
    部分。
  3. 单击
    交互式访问
    工具按钮,然后选择
    资源管理器
    。
    提醒事项: 有关此工具的更多信息,请参阅交互式访问。
提醒事项: 文件传输使用本地系统权限运行。这意味着
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
管理员可以为远程用户启用或禁用特定操作。
选择要传输的文件后,根据需要单击
发送
或
接收
。
提醒事项: 如果文件传输因任何原因中断,可以通过单击
恢复
或
全部恢复
来恢复或重新启动文件传输。
要重命名文件或文件夹,请右键单击它,然后在上下文菜单中选择
重命名
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal