(交互式访问)资源管理器

此部分允许您在本地和远程设备之间传输文件。在
资源管理器
中,可以执行远程文件操作,例如下载、上传、重命名和删除文件。您可以通过单击远程设备中安装的可执行文件旁边的
播放符号
来启动此文件。
实用的双窗格视图同时显示根文件夹路径和接收文件夹路径。您可以通过它监视文件传输过程。
此部分分为两个窗格:左侧面板显示运行
FactoryTalk Remote Access Manager
的本地设备的文件,右侧面板显示远程设备的文件。
要访问
文件传输
窗格,请执行以下操作:
  1. 确保
    FactoryTalk Remote Access Manager
    已连接到远程设备。
  2. 访问
    资源管理器
    设备视图
    部分。
  3. 单击
    交互式访问
    工具按钮,然后选择
    资源管理器
    。
    提醒事项: 有关此工具的更多信息,请参阅交互式访问。
提醒事项: 文件传输使用本地系统权限运行。这意味着
FactoryTalk Remote Access Manager
管理员可以为远程用户启用或禁用特定操作。
选择要传输的文件后,根据需要单击
发送
或
接收
。
提醒事项: 如果文件传输因任何原因中断,可以通过单击
恢复
或
全部恢复
来恢复或重新启动文件传输。
要重命名文件或文件夹,请右键单击它,然后在上下文菜单中选择
重命名
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal