路由器出厂设置和识别

下表显示了路由器接口的出厂设置:
接口
IP 地址
掩码
LAN
192.168.0.1
255.255.255.0
WAN
DHCP
路由器设置配置受用户/密码凭据保护。
  • 默认(不可更改)用户为
    admin
    。
  • 默认密码(可配置)为
    admin
    。
出厂设置信息以及 LAN 和 WAN 网络接口的 MAC 地址位于路由器侧面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal