Ubuntu 22 密钥参考表

在通过
远程桌面
连接到 Ubuntu 22 设备的 Runtime 期间,使用英语(美国)美式键盘时,某些键的输入显示略有不一致。使用下表作为参考:
输入
在 Ubuntu 22 设备和
OptixPanel™
图形终端上显示
`~
;:
\|
`~
]}
=+
[{
-_
;:
[{
/?
\|
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal