软件更新
SQL 备份由 Azure 自动管理,并按地理位置分布,以最大程度地减少数据丢失的可能性。
更新可以从网站下载并手动安装,也可以由访问服务器半自动安装。在后一种情况下,组织管理员仍负责手动决定要更新的设备以及何时更新(立即或在计划的时间范围内)。通过前端向服务器发出指令后,更新将按计划从云端传送。
出于安全考虑 无法提供无需用户干预的全自动更新功能,因为它只能在任务关键型设备中安装和使用。
FactoryTalk® Remote Access™
提供反馈