数据中心

安全标准

访问服务器、数据库服务器和 Web API 服务器托管在 Microsoft Azure 上。Azure 已通过 ISO/IEC 27001:2013 以及其他安全标准和认证。请参阅以下页面:
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/ISO-IEC-27001%20https://azure.microsoft.com/en-us/explore/trusted-cloud/
FactoryTalk® Remote Access
中继服务器托管在异构且地理位置分散的位置,在统计上更接近前端或 Runtime,以降低延迟。但是,Rockwell Automation 10 安全架构由于采用了前面介绍的特殊
FactoryTalk® Remote Access
网络架构,因此不会导致任何可用性或安全问题。具体而言:
  • 中继服务器是动态发现的。即使某个节点不可用,客户端也会自动切换到其他节点。
  • 中继服务器是端到端加密通道的中间跃点,如前所述。不可能出现中间人攻击的情况。
  • 中继服务器上不存储任何数据。

备份

SQL 备份由 Azure 自动管理,并按地理位置分布,以最大程度地减少数据丢失的可能性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal