数据泄露政策

数据泄露通常是指未经授权访问和检索可能包括公司和/或个人数据的信息。
在这种情况下,数据泄露是指对
FactoryTalk® Remote Access™
服务器及其数据的访问。
Rockwell Automation 运营所在司法管辖区的法规要求 Rockwell Automation 做出合理的安全安排,以帮助保护我们拥有或控制的个人数据,帮助防止未经授权的访问、收集、使用、披露或类似风险。
员工、组织外部各方或计算机系统错误都可能导致数据泄露。
所有员工都有义务报告实际或潜在的数据保护合规失败。这允许我们:
  • 调查故障并在必要时采取补救措施。
  • 维护合规失败的登记册。
  • 将任何重大合规失败通知监管机构,无论是这些失败本身还是作为失败模式的一部分。
Rockwell Automation 将在发现数据泄露后通知任何受影响的客户端。但是,如果匿名数据遭到破坏,Rockwell Automation 不必通知数据主体。具体而言,如果数据控制者已对受数据泄露影响的个人数据实施了加密等技术以及适当的技术和组织保护措施,则无需通知数据泄露主体。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal