网络攻击对策

本部分简要介绍了
FactoryTalk® Remote Access™
有助于防范一些常见网络攻击的对策。

暴力攻击检测

在几次登录尝试失败后,访问服务器会在几分钟内阻止所有传入的公共 IP 地址。
此措施使暴力 JSON Web 令牌(JWT)攻击尝试无效。

代码签名

FactoryTalk® Remote Access™
应用程序二进制文件使用私钥进行签名。这允许用户验证
FactoryTalk® Remote Access™
应用程序的真实性和完整性。

中间人

访问服务器、Web API 和 Frontend-Runtime 连接使用端到端加密(前文已解释过),使中间人无法进行攻击。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal