FactoryTalk® Remote Access™ 发行说明

2026 年 5 月

FactoryTalk® Remote Access™
Tools 和
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 14.04.00 功能版本

功能

在此版本中:
  • 自版本 14.04.00 起,Tools 和 Runtime 使用 TLS 1.3 与基于云的服务建立安全连接。
  • 在 FTRA Manager 中创建了一个新页面,其中包含一个显示设备统计信息图表的仪表板。
  • 新增了日语和韩语,并在 FTRA Manager 菜单中显示。
  • 在 FTRA Manager 中,所有类型设备(Stratix4300、OptixPanel、OptixEdge 和 EECM)的 MAC 地址均会显示在“域视图”的“设备”窗格及“设备视图”中。适用于 Windows/Linux 操作系统的 FTRA Runtime 现在收集所有物理接口(不包括虚拟适配器和网桥适配器)的所有 MAC 地址。
  • 改进了 Device Connection 工具资源管理器中的文件夹导航,包括通过逻辑文件夹名称(例如“桌面”、“文档”)直接导航以及正确处理“..”导航功能。
  • 用户只能看到其被分配的域子文件夹中的文件夹和设备,而与其他公司相关的文件夹和设备将被隐藏。
  • FactoryTalk® Remote Access™ Manager 中的“Tools”部分已通过
    USB 设备配置器
    选项卡进行了扩展。此功能允许管理员生成一个 JSON 配置文件,该文件可以加载到 U 盘上,并用于快速设置支持的嵌入式设备,而无需在设备上进行手动配置。
  • 现在,可以使用 Web 浏览器通过 Runtime 执行本地连接远程桌面,而无需安装 Tools。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk® Remote Access™ 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
5571749
通过 VPN 进行 TCP 数据传输时初始爬坡速度缓慢
虚拟以太网适配器已更新到较新版本,并且 MTU 问题已得到修复。
5596219
邀请外部用户时不会授予设备权限。
邀请组织外部用户时,不会授予设备访问权限。
5322639
如果筛选器处于活动状态,移动设备时不会显示目标文件夹
如果搜索筛选器处于活动状态,将设备从一个文件夹移动到另一个文件夹时会出现空弹窗,从而导致无法选择目标文件夹。
5409409
无网线接口上的 VPN 通信问题。
在有网线和无网线的接口上启用本地连接 VPN 时会出现通信问题。虚拟以太网适配器已更新到较新版本,并且 MTU 问题已得到修复。
3075894
未填写路由规则时不会有错误通知。
已修复当子网 IP 地址与子网掩码不匹配时在“创建路由规则”表单中出现的错误消息。
3650797
在“用户帐户”节点中,M2M FTDS 用户未按 FTDSAlphabet 进行排序。
在“用户帐户”节点中按字母顺序列出了 FTDS 用户。
5503687
重启命令在 Windows 设备上无效。
在最低权限升级过程中,重启进程仍沿用旧版本程序,导致重启操作因未获得正确权限而失败。
5543408
对话框显示旧界面。
改进了对话框,可直接显示匿名 ID 和密码

先前版本

2026 年 1 月

FactoryTalk® Remote Access™ Tools 和 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.03.01 的维护版本。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk Remote Access 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
5366083
VPN 传输速度问题
修复了当为 VPN 选择多个以太网适配器时导致 VPN 传输速度急剧下降的错误。
5395163
多个 IP 地址导致的 VPN 连接问题
修复了当目标以太网接口在同一子网中有多个 IP 地址时,导致与设备的 VPN 连接失败的错误。

2025 年 11 月

FactoryTalk® Remote Access™
Tools 和
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 14.03.00 的功能版本。

功能

在此版本中:
  • 在
    资源管理器
    中,可以管理通过 SD 卡或连接到设备的 U 盘上传的文件。设备 System Manager 会自动应用预定义的安装选项,从而允许 SD 卡或 U 盘的内容显示在
    资源管理器
    部分中。您可在此部分直接与设备进行数据的读取、写入和交换操作。
  • 用户帐户信息
    部分中的电话号码字段现在可编辑。
  • 设备功能的
    用户邀请
    是通过将设备邀请扩展至没有
    FactoryTalk® Hub™
    帐户且不属于域的用户来实现的。发送邀请时,会自动在
    FactoryTalk® Hub™
    和
    FactoryTalk® Remote Access™
    中创建用户标识。
  • UI 的右上角添加了用于加快操作的按钮。这些按钮是用于以下操作的快捷方式:添加文件夹、添加设备、添加组、添加用户、添加和导入防火墙策略。将鼠标悬停在设备或文件夹上时显示在
    域视图
    中的所有快速操作按钮,以及右键单击文件夹和设备时显示的上下文菜单均已进行审核。
  • LAN 和 WAN 相关表述现在已添加到设备信息面板中的
    设备 IP 地址
    下。
  • VNC 协议允许通过
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 直接远程桌面访问具有 VNC 服务器的子设备,无需外部工具或手动设置。访问权限是通过 Manager Tools 中的集成 VNC 客户端提供的。
  • 在 Runtime UI 的
    设置
    部分添加了
    安全
    功能,以解决因权限升级而导致的 Runtime 安全漏洞。该功能会强制 Runtime 严格遵守系统管理员定义的访问控制,确保 Runtime 在分配的权限边界内运行。Runtime 作为服务运行,使用代理来影响为文件传输和进程终止设置的安全限制。
    若要激活此保护措施,请启用以下一项或两项限制:
    • 文件传输安全限制
    • 进程安全限制
  • 成员所属于
    和
    显示权限
    部分已实现。此增强功能提高了可见性,尤其是对外部身份验证设置的可见性。
  • 添加了子设备复制/粘贴功能,允许用户在保留配置的同时在运行时设备之间复制子设备。此功能允许跨多个设备快速、一致地配置子设备。
  • 除了之前本地化的语言外,该手册现在还提供法语和葡萄牙语版本。
  • 要升级 Basic 权利,可以购买“Runtime 升级”权利,这会将权利从 Basic 转换为 Pro。如果您已经拥有 Pro 权利,则可以通过在升级过程中选择现有 Pro 权利来提升 Basic 权利。
  • 域视图
    部分的导航已得到改进,以提高响应速度,同时增强了搜索字段的可用性,尤其是在具有许多设备的域中。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk® Remote Access™ 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
4085435
修复了本地连接错误。
修复了通过浏览器访问端口时导致本地连接在 Ubuntu 上停止运行的错误。
N/A
RuntimeCli 文件名已修复。
帮助中提到的 Runtime 文件名称已修复,并已替换为 FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli。
4100874
在 Runtime 中不会再丢失标识。
将 Runtime 版本从早于 8 的版本升级到早于 13.6 的任何版本时,标识不再会丢失。

2025 年 3 月

这些发行说明介绍了 FactoryTalk Remote Access 版本 14.02.00 的版本信息

功能

在此版本中:
  • Runtime 容器支持:FactoryTalk Remote Access Runtime 现在可作为 Docker 映像用于 x86 架构以及 Debian 11.9 和 Ubuntu 22.04 操作系统。此容器支持允许在 ASEM 6300 或第三方系统上集成和部署 FactoryTalk Remote Access Runtime。
  • 其他语言支持:现在,FactoryTalk Remote Access Manager、FactoryTalk Remote Access Runtime 软件和 FactoryTalk Remote Access Tools 均提供西班牙语、意大利语和德语版本。
  • FactoryTalk Remote Access 商务门户的“推荐产品”部分提供了新的运行时升级部件号:
    部件号
    说明
    9545M-RA6300BS2PRT31
    ASEM 6300 FactoryTalk Remote Access Runtime 从 Basic 版本升级到 Pro 版本,永久性
    9545M-FTRARTBS2PRT41
    FactoryTalk Remote Access Runtime 从 Basic 版本升级到 Pro 版本,永久性,8x5
    9545M-FTRARTBS2PRT42
    FactoryTalk Remote Access Runtime 从 Basic 版本升级到 Pro 版本,永久性,24x7
  • 新增 FactoryTalk Hub 试用版。
  • 通过在交互式访问工具连接选项卡中添加 VPN 连接的可视状态栏,改进了 VPN 连接可见性。
  • 增强了本地连接的用户界面。现在,您可以记住设备的密码。添加了“受管设备”对话框,用于管理、命名和保存多个设备。
  • 导出 Windows 运行时 Web 用户界面的日志文件
  • 添加了 Windows 10 IoT 操作系统对 Runtime 的支持
  • Ubuntu 22 Runtime 现在无需特权即可运行,并保留其现有功能
  • 新增中继服务器以减少连接延迟。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk® Remote Access™ 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
3173898
通过 FactoryTalk Remote Access Tools 同时连接并安装两个或多个无线 HD 型 USB 设备时,某些安装了该 Tools 的嵌入式设备可能会出现蓝屏。这些设备包括 Stratix 4300、Optix 面板和 EEC 模块。
将 USB 接收器的数量限制为最多一个,以避免出现此问题。
3988302
路由器设备的操作系统和 CPU 架构此前未显示。
路由器设备的操作系统和 CPU 架构现在显示在“设备信息”窗格中。
4107842
显示器打开/关闭和远程桌面
如果运行 Runtime 的 PC 的屏幕不处于活动状态,则“交互式访问 - 远程桌面”可能无法正常工作或无响应。例如,在配置为即使合盖也能工作的笔记本电脑上。要解决此问题,您可以安装充当虚拟显示器的第三方软件。创建虚拟显示器的第三方软件的示例包括:DisplayFusion、VirtualDisplay、Spacedesk 和 XDisplay。
4162836
如果未选中“本地连接”复选框,则不会断开活动连接。
如果 Runtime 中的“本地连接”复选框处于未选中状态,现在“本地连接”会被断开。
4786019
Tools 窗口的“连接”页面上有一个很大的空白区域。
“连接”页面现在的表现与其他页面类似,例如“进程”页面。现在,当调整窗口大小时,表格的内容可以正确调整。
4789409
如果会话超时,刷新 WebRuntimeUI 主页不会打开登录页。
当您的会话超时并且您刷新页面时,现在会转到登录页面。

2025 年 2 月

FactoryTalk® Remote Access™ Tools 和 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.1.1 的维护版本

功能

在此版本中:
  • FactoryTalk Remote Access 中继服务器已扩展为包括遍布全球的另外五台服务器,从而增加了带宽并减少了连接延迟。
  • 此版本更新了一些现已弃用的公共服务 API。以前版本的公共服务调用被新调用所取代,以便继续操作。
  • 此版本中还纠正了多个异常。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk Remote Access 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
4085435
升级后启动 Runtime 服务时出错。
解决了在 Runtime 启动期间阻止在较旧的 Windows 系统上为新 Web UI 正确生成证书的问题。现在可正确生成证书。
N/A
OpenVPN TAP 驱动程序的兼容性问题。
TAP 驱动程序已更新,可支持新的安全功能。
4100874
以前,每当以英语以外的语言安装操作系统时,都会出现问题,导致无法安装 Runtime。
Runtime 现在可以在非英语语言的操作系统上正确安装。

2024 年 12 月

FactoryTalk® Remote Access™ Tools 和 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.1 的功能版本。

功能

在此版本的 FactoryTalk Remote Access 中,以下为新增功能或改进的功能:
  • 设备更新程序 - 设备更新程序使您能够直接从 FactoryTalk Remote Access Manager 域对设备固件和运行时软件进行无线更新。
  • 可以通过新的基于 Web 的 UI 访问可安装的运行时应用程序。基于 Web 的 UI 允许用户设置密码,以限制对运行时 PC 的访问。
  • 用于从 FactoryTalk Design Studio 版本 2.0 启用云到控制器的安全连接的选项。
  • 现在,FactoryTalk Remote Access Manager、FactoryTalk Remote Access Runtime 软件和 FactoryTalk Remote Access Tools 均提供中文版本。
  • Linux Ubuntu 22 Runtime 软件提供本地连接,无需访问 Internet,即可访问同一 LAN(局域网)中远程设备上的交互式访问功能。
  • Windows 11 操作系统完全支持 Runtime 软件。
  • Runtime 和 Tools 包括对中继服务器选择的改进,确保 VPN 连接在不同的 CPU 负载条件下始终利用最近且响应最快的服务器。此增强功能提供更快的连接和更高的可靠性,优化不同使用场景下的性能。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk Remote Access 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
4011393
Windows Runtime 的 RAM 信息错误。
Windows Runtime 设备的内存数据在连接的“信息”选项卡上以错误的计量单位显示。
4007747
尝试通过本地连接端口 5936 访问运行时设备时出现 Runtime 服务异常
现在可以通过端口 5936 访问 Runtime Web 服务器,而不会崩溃。
3997111
首次使用 HTTP 或远程桌面连接到子设备时发生错误。
添加了打开服务之前的 5 秒延迟,以便建立连接。将显示一条消息,以告知您服务即将启动。
*3979195
当您从同一台 PC 启动第二个 VPN 隧道时,以前激活的 VPN 将停止工作。
FactoryTalk Remote Access 只允许从同一台 PC 到设备的一个 VPN 实例。如果已选择了一个 VPN,则激活第二个 VPN 不再会导致第一个停止工作。
*3962870
防火墙规则的协议名称不正确。
协议名称已更正。
*3962706
您可以在设备视图中看到“交互式访问(仅限 Web)”,即使设备无法执行此操作(例如,它没有显示器)。
用户不会看到其设备不支持的功能。
3745591
连接到 Win32 Runtime 时,本地连接用户列表显示的是本地连接而不是用户名。
为设备启用“批准远程访问”后,“已连接的用户”面板可正确显示。
3730553
导入防火墙策略或编辑防火墙规则时,字段值与当前值不匹配。
此版本更正了导入具有以太网类型 IPv4 规则的防火墙策略的问题和编辑防火墙规则时的可视化问题。
3720271
域权利到期时,可以选择“设备设置”菜单。
域过期后,将不再显示“设备设置”对话框。
3711508
如果未分配权利运行时,“VPN”选项卡中会显示不一致的消息
现在会显示一条更详细的消息,说明您在运行时必须执行的操作。
3549579
在设备上禁用并重新启用 VPN 后,Tools 无法正常工作
现在,在设备上禁用并重新启用 VPN 后,Tools 可按预期工作。
*3521627
如果在 System Manager 中未为 VPN 启用网络接口,则与 1756 嵌入式边缘计算模块(CMEE)的本地连接不起作用。
现在,即使没有为 VPN 启用网络接口,本地连接也可与 CMEE 协同工作。
*3353662
如果用户名过长,则无法在个人资料部分完全显示。
现在,长用户名会在您将鼠标悬停在名字上时,以工具提示的形式显示。
3303396
审计连接详细信息的搜索字段区分大小写
现在,无论字母是大写还是小写,都会返回所输入术语的审计连接搜索结果。
3213660
“设备视图”表列中的数据未正确排序。
现在,当选中时,列将按预期方式排序。
3158325
即使您没有正确的权限,也可以在设备视图中看到
交互式访问 (仅限 Web)
。
除非您具有
查看和与桌面交互
权限,否则将不再看到
交互式访问 (仅限 Web)
3086202
“路由规则”在“目标类型”中未找到筛选结果。
现在,在“目标类型”字段中搜索“路由规则”,将返回此筛选器的正确审计。

2024 年 7 月

FactoryTalk® Remote Access™ Tools 和 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.0 的功能版本。

功能

添加了新的设备向导邀请。现在,您可以邀请用户在指定时间段内访问和使用设备。对于第一版的设备邀请向导,用户必须拥有现有的
FactoryTalk® Hub™
帐户。该邀请将创建一个 FactoryTalk Remote Access 标识,并授予用户在该设备上有权拥有的适当权限。
改进了子设备支持。域现在支持子设备的定义,例如连接到远程设备及其相关服务后面的子网的 PLC、驱动器、iPC 和类似设备。通过定义子设备,可以更轻松地连接到子设备服务。将自动建立具有远程设备的 VPN,并根据子设备 IP 地址打开适当的应用程序。
UI更新:
  • 新增和改进的反馈弹出对话框
  • 改进了设备的上下文菜单
  • 改进了搜索栏。现在不仅可以按资源名称筛选设备,还可以按资源属性筛选设备。
FactoryTalk Remote Access Manager Tools 和 Runtime 已升级为 .NET8 软件框架,从而在性能、稳定性和安全性方面提供了增强。
提醒事项: 强烈建议您使所有设备上的 Runtime 版本保持为最新版本。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk Remote Access 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
3607731
本地连接的 VPN 带宽不足。
更正并改进了本地连接的 VPN 性能。
3151508
FactoryTalk® Optix™ 无法打开通过文件传输上传到设备的某些文件。
现在文件通过文件传输上传到设备后可以正确打开。
3497499
当您在资源管理器视图中按“Enter”键时,交互式访问工具可能会意外关闭。
当您按“Enter”键时,交互式访问工具不再关闭。
3284436
如果用户被授予管理帐户的权限,则可以看到与设备关联的组和用户帐户列表。但是,用户无法在此列表中添加或移除帐户或组。
现在,具有帐户管理权限的用户可以在列表中添加或移除帐户或组。

2024 年 3 月

FactoryTalk Remote Access Tools 和 FactoryTalk Remote Access Runtime 13.6 的功能版本。

强化功能

FTRA 在“资源管理器”>“地图视图”部分中支持用于地理位置的公共 IP。设备和 Runtime 现在会根据其公共 IP 地址自动定位到“地图视图”上。
FactoryTalk® Hub™
组的继承规则已更新。在新域中,只有“管理员”组继承 Hub 中的设置。这些设置无法编辑。所有者用户被分配到“管理员”组。指定为“账单管理员”和“参与者”的用户位于根文件夹中。在现有网域中,“参与者”、“所有者”和“账单管理员”组保持不变,但可编辑。所有者将转移到“管理员”组。
在 Stratix 4300 设备上,Linux 设备的 VPN 吞吐量已得到改进。
对于开放 Linux 系统(Ubuntu22),已在 FTRA 安装文件夹中添加了 config.template.xml 模板配置文件,用于 FTRA 配置。
标题为
添加设备
的新对话框将取代“远程添加设备”和“本地添加设备”对话框,并允许您将设备添加到域中。
添加设备
对话框会提示您输入设备 ID 和密码。
通过双击没有交互式访问远程桌面的路由器来建立 VPN 连接。
所有 ASEM 6300 IPC 均提供免费的 FactoryTalk Remote Access Runtime Basic 权利。导航到“产品兼容性和下载中心”,将 13.6 或更高版本的 Runtime 软件下载到 ASEM 6300。FactoryTalk Remote Access Manager 将识别 ASEM 6300 硬件,并在设备的权利下拉菜单中分配空闲的 Runtime Basic 权利。如果需要 Runtime Pro 功能,可以购买 Runtime Pro 权利。
如果域的试用权利已过期,并且该域已与另一个权利相关联,则不会显示试用权利。如果域演示或试用到期,则 Stratix 4300 和其他设备现在可以关联到新域。
选择“Tools”>“设备设置”时,将显示标题为“设备设置”的对话框。该对话框将提示您选择要配置的设备类别,以便为设备配置启动正确的应用程序。
参与者、所有者和账单管理员组不再是域组织的一部分。所有者用户现在属于管理员组。
用户界面改进
  • 重新设计了连接设置工具。
  • 导航菜单现在提供了一个新图标,允许用户最大化菜单宽度。
  • “权限”选项卡上的填充已减少。
  • Tools 数据网格已重新设计。
  • 在设备信息窗格上,将鼠标悬停在每个 IP 地址上时,将显示一个复制图标。此图标允许您轻松地复制 IP 地址。
  • 在
    FactoryTalk Remote Access Manager
    的“审计”>“连接”部分中添加了“详细信息”按钮。“详细信息”按钮包括有关每个连接的信息。
  • 双击设备即可打开交互式访问工具。
  • 只有当应用于用户所连接的设备和建立 VPN 连接时,路由规则才可见。路由规则在“交互式访问”>“连接”中可见,而不是在 Web 客户端右窗格的相关部分中可见。
  • 如果 Tools 丢失与 Runtime 的连接,并且 Runtime 设备处于联机状态,则将出现一个显示
    设备已断开连接
    的空白页面。如果 Tools 丢失与 Runtime 的连接,并且 Runtime 设备处于脱机状态,则消息将显示
    设备脱机
    。在“设备断开连接”消息下方添加了“重新连接”按钮。
  • 每当使用 Web 客户端移动版本时,您都可以通过单击右侧三点菜单(三个点图标)上的重命名来重命名资源。

已纠正的异常

在此版本的 FactoryTalk Remote Access 中,已纠正以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
1544564
“工具资源管理器”中的大小列会截断左侧的信息,而非右侧的信息
在交互式访问工具的“资源管理器”部分中,列大小现在向右侧对齐,并且每当超过列宽度时,其中包含的任何信息都会从右侧截断。
1702398
在资源上关联防火墙策略时为非字母顺序
防火墙策略及其各自关联的用户或组包含在“防火墙”部分的“关联防火墙策略”窗口中,现已按字母顺序显示。
1720938
在 Runtime 更改网络接口时,为第一个连接分配了错误的地址 IP(本地网络)
在 Windows Runtime 的“VPN”选项卡下选择网络接口类型后,如果建立 VPN 连接,则会正确设置为 VPN 连接选择的本地网络的 IP 地址。
1801860
故障日志“ERROR;启动 Internet 共享时出错:许可证类型不正确:未定义”
每当在没有任何
权利
或具有 Basic
权利
的情况下从 Runtime 建立 Internet 共享时,都会显示两条警告消息来通知用户。先前这两种情况下记录的错误消息现已被两条警告消息替换。
1939045
从“设备视图”定位到域中后,设备信息面板消失
在“设备视图”部分中选择设备,然后从菜单内容中选择“在域中定位”时,右侧的相关设备详细信息窗格会在从一个设备切换到另一个设备以及刷新网页后显示。
1979624
在 6300P 上首次连接时 FTRA Runtime 信息为空
FTRA Runtime 信息现已能够在 ASEM 6300P 面板首次连接时正确显示在 Windows Runtime 上。当通过 Web 客户端更改设备名称时,该名称会显示在 Windows Runtime 上,但可能需要一些时间。
2044565
多个项目的版权年份错误
所有 FTRA 组件均已更新 FTRA 版权年份。
2189780
在 Windows 环境中运行 Runtime 工具时,显示的已连接用户名称会被截断
任何已连接用户的名称均完整显示在 Runtime Tools 中。
2198531
代理不适用于只有一个以太网端口的设备
代理配置(HTTP 和 SOCKS5)现在可以在配有一个以太网端口的面板(例如,
OptixPanel™
Compact 设备)上正常工作。
2220165
不能在请求协助的域以外的域上删除协助请求
在另一个域中注册的设备的任何活动请求协助现在都可以被取消。
2270654
必须为 Rockwell 检查导入的防火墙策略列表
已针对 Rockwell 环境修订了可从服务器导入的防火墙策略。
2311739
在使用“注销并关闭” Device Connection 工具时,不需要用户留下注释。
如果选择了“设备连接结束时需要注释”设置,则每当关闭 Device Connection 工具时都会提示用户输入注释。
2316346
FTRA Tools 在用户不属于域的情况下身份验证错误
每当通过不属于特定域的用户访问 FTRA Tools 时,都需要进行身份验证。
2351739
应用于防火墙规则的操作中的“默认操作”文本不正确
“默认操作”文本已替换为“关联防火墙策略”窗口中的“操作”。
2359269
关于如何管理和访问文件夹和设备的用户帐户的权限规则是不同的。
用于管理和访问文件夹和设备用户帐户的权限规则现已匹配。
2374887
(Web 客户端)无法通过最大化整个窗口来调整远程桌面的大小
通过交互式访问建立的远程桌面连接现在可以在窗口最大化时正确调整大小。
3053293
注册到其他域后,Runtime 信息屏幕无法正确显示权利状态
如果用户从域中删除许可设备,则 Windows Runtime 信息将显示权利状态。
3054476
[Web 客户端]键入“Enter”键而不是单击“保存”按钮,否则无法创建资源
现在何新创建的资源都可以通过单击“保存”来正确保存。
3061620
[Tools]创建/命名文件/文件夹时,按“Enter”键将取消操作
“交互式访问”>“资源管理器”中的操作(如重命名和创建文件夹或文件)现在通过单击“确定”进行确认。
3235739
如果用户正在使用其他选项卡,则设备连接会在仅 Web 模式下断开
如果用户在使用同一工具的其他部分时通过交互式访问(仅限 Web)建立远程桌面连接,并且连接丢失,则用户可以通过单击重新连接按钮重新建立连接。

2023 年 11 月

FactoryTalk Remote Access Tools 和 FactoryTalk Remote Access Runtime 13.5 的功能版本。

强化功能

已为 Tools 小程序实施本地连接模式,以允许现场设备通过本地网络连接到 Runtime,而无需登录 FactoryTalk Remote Access。现场设备可以通过以太网电缆连接到安装了 Runtime 的设备,并且可以通过交互式访问工具小程序建立和管理本地连接。
UBUNTU 22 稳定版现已推出。它具有文件传输功能,并允许通过 VPN 和 RDP 进行连接。
添加了对新的 25 和 50 并发连接权利的管理。已实施对 25 和 50 并发连接权利的管理。
FTRA Manager 现在支持 OptixPanel Compact 权利升级,只需购买 Basic 权利中尚未包含的服务,即可将 FTRA Runtime 从 BASIC 版本升级到 PRO 版本。在域视图右窗格的“权利”部分的“Basic 权利类型”旁边显示了“升级”按钮。
在“Tools”的“日志”部分,添加了“导出设备的日志”按钮。此按钮允许您在连接到 Optix 面板、Stratix 4300 路由器或 1756 CMEE(嵌入式边缘计算模块)时导出设备的日志。

已纠正的异常

已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
2364196
在通过交互式访问 (Web) 建立的远程桌面连接中,不支持复制/粘贴功能。
现在可以在本地和远程设备之间的
远程桌面
会话期间复制/粘贴文本元素。
2323709
远程桌面会话启动并非始终被正确记录
同时通过
交互式访问(仅限 Web)
和
交互式访问(Tools)
连接 Runtime 设备时,
远程桌面
会话现在会被记录在
日志
部分中。
2296074
无法复制/粘贴远程桌面连接中的文本
现在可以在本地和远程设备之间的
远程桌面
会话期间复制/粘贴文本元素。
2288983
通过添加最多四个已安装设备的限制,修复了安装多个远程 USB 设备可能导致 Runtime 计算机崩溃的问题。
通过 USB 端口连接的远程设备的最大数量为 4 个,因为数量过多会导致 Runtime 崩溃。
2254420
修复了“已请求协助”窗格中的文本溢出问题。
修复了
域视图
部分右侧窗格的
已请求协助
区域中的底部水平滚动条。当文本超出窗格长度时,可以移动滚动条以显示任何溢出的文本。
2250706
在切换到另一个域后,指示域中活动并发连接的数量没有减少。
现在切换到另一个域时,在
域视图
部分右上角显示的并发连接数会更新。
2212233
进度条标题可能会使用户感到困惑。
进度条中与
交互式访问
和设备之间的连接相关的文本具有误导性,并且已对其进行了修改。“交互式访问与桌面 Tools”已替换为“交互式访问(Tools)”。“VPN 与桌面 Tools”已替换为“VPN”。
2202769
从具有有限并发连接权利的域切换到具有 UNL 权利的域后,域视图右上角的可用连接总数不会更新
当从具有有限并发连接的权利的域切换链接到具有无限连接的权利的域时,
域视图
部分右上角显示的并发连接数现在会更新。
2004036
加载域时权限消失
登录到 FTRA 域时,右侧窗格现在会显示与根文件夹中包含的用户或用户组相关的权限。
1998444
组用户列表中缺少滚动条;窗口的垂直和水平大小没有最小限制;当联机筛选器处于活动状态时,第一次单击不能关闭下拉菜单。
FTRA 管理器中的布局问题已得到修复。1)右侧窗格中缺少与组用户相关的滚动条,无法滚动浏览。2)远程桌面窗口可以根据需要调整大小,没有任何最小宽度和高度限制。3)激活联机切换开关后,现在可以通过单击文件夹行上的展开箭头来打开或关闭域文件夹。4)编辑域参数已从“审计”部分筛选器中移除。
1916838
将权限操作从“允许”转为“拒绝”(反之亦然)的操作审计说明不准确
审计 > 操作
中的操作描述现在包括
移除
和
添加
日志,与
允许
和
拒绝
权限匹配。
1687811
当联机筛选器处于活动状态时,第一次单击不会关闭下拉菜单。
现在只要激活联机切换开关,左窗格中的文件夹就会正确展开和折叠内容。
2337463
切换到另一个域时,联机过滤器不会过滤联机设备。
联机切换开关现在也会在切换到另一个域时筛选联机设备。
2354329
具有“完全拒绝”权限的用户能够查看用户并创建组
任何被拒绝所有权限的用户都无法再查看任何文件夹或设备,也无法在域中创建任何群组。
3098637
如果未输入任何数据并且用户选择了“添加”按钮,则可以自动添加完整的 00 MAC 地址
选择
添加
按钮时,将不再在 Windows Runtime 的
设置>共享
窗格中的 MAC 地址字段中输入完整的 00 MAC 地址。

2023 年 6 月

FactoryTalk Remote Access Tools 和 FactoryTalk Remote Access Runtime 13.4.013 的次要版本。

强化功能

  • 更新了设备访问连接期间的对话框窗口。
  • 将“设备访问”按钮更新为下拉菜单。
  • 处理默认选项和“设备访问”按钮选择的选项。
  • 将右下面板替换为加载条。
  • 移除了设备视图中的“操作”列。
  • 添加了一个选项,用于指定可访问的 VPN IP。
  • 更新了 Tools,以支持两个或多个设备访问连接。
  • 改进了移动视图的可用性。
  • 更新了设备访问连接期间的对话框窗口。
  • 更新了右上角计数器中可用的总连接数。
  • 更新了 Tools 日志文件管理。
  • 重新设计了按钮。

已纠正的异常

此版本纠正了以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
2164777
在与 Optix Studio Web 的 VPN 连接中,用户名在 Runtime 不可见。
用户名现已可见。
220575
图形问题(Web 客户端)
纠正了几个图形异常。
221410
继承的权限不会显示在资源上。
无法查看分配给从上级文件夹继承的资源的用户/组的权限。

2023 年 5 月

FactoryTalk Remote Access Tools 和 FactoryTalk Remote Access Runtime 13.3.540 的维护版本。

安全更新

此版本包含一些后台增强功能,可提高产品的安全性。

已纠正的异常

此版本纠正了以下异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
多个
在 Runtime 端处理连接的权限。
在以前的版本中,访问服务器在接收到来自 Runtime 的连接回复后检查所有的用户权限。访问服务器现在在 Connect1 步骤中检查用户权限。稍后它们被发送到 Runtime,以便允许它检查客户端(控制中心)请求,例如 VPN、远程桌面等。这使每个 Runtime 操作能验证用户是否被允许执行该操作。
1989786
在 FactoryTalk Remote Access(仅限 Rockwell)中从管理员切换为参与者(或从参与者切换为管理员)时,用户将从创建的组中删除。
在
FactoryTalk® Hub™
组之间移动用户时,会将其从自定义的 FactoryTalk Remote Access 组中移除。
2103792
仅当为用户启用了“查看桌面”权限时,才会启用“设备访问”按钮。
只有具有“查看桌面”权限时才能看到“设备访问”按钮。

2023 年 3 月

FactoryTalk Remote Access 和 FactoryTalk Remote Access Tools 13.3.412 的维护版本。

安全更新/功能更改

此安全更新要求在执行 VPN 或高级设备访问时对 FactoryTalk Remote Access Tools 进行额外的身份验证,从而提高了安全性。

已纠正的异常

已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
1654636
在超过 30 天的日志中,最近连接的详细信息显示不正确。
最近连接的详细信息现在可以正确显示。
1751780
添加管理以安装、卸载和更新以前版本的 SEC(Runtime)。
添加了新的 SEC 驱动程序。
1829365
Pro 试用版 FactoryTalk Remote Access 权利到期后,会显示在权利选择窗口中。
已到期的 Runtime 权利将不再显示在选择窗口中。
1830557
如果管理员/参与者尝试创建 FTRA 域,会显示令人困惑的消息
域创建错误消息使参与者/管理员用户感到困惑,现已得到澄清。
1830717
当 Runtime 权利无法再与设备关联时,这些权利仍在权利页面上可见。
当 Runtime 权利达到最大分离值且未与任何设备关联时,现在会在“权利”页面上关联为“已分配”而不是“可用”。
1843043
“Tools”上的图形问题。
“Tools”上存在一些图形问题,已得到纠正。
1859256
“Tools”中的“连接子网”选项卡不显示网络掩码
“Tools”中连接的“子网”选项卡现在显示网络掩码。
1893233
Web 客户端上的图形问题。
修复了 Web 客户端上的一些图形问题。
1902970
即使更新功能不可用,FactoryTalk Remote Access Web 客户端上也能看到设备的更新。
如果该功能不可用,将不再显示设备的更新。
1937587
在新文件夹中创建用户时出现异常
更正了选择不包含设备的文件夹时资源消失的问题。
1979763
由
FactoryTalk® Hub™
分配时,会为 Basic 权利或 Pro 权利设置 ExpirationTime。
Basic 权利和 Pro 权利不会到期。现在只有试用版可以到期。
1982558
关联权利时,不会在后端检查权利是否已过期(Pro 试用版)
现在许可证与设备关联之前,系统会检查许可证是否过期或被禁用。
2042328
在 FactoryTalk Remote Access 上,即使有效许可证处于活动状态,也会发送电子邮件。
如果附加了有效权利,则将不再发送有关即将到期的试用权利的电子邮件通知。
2042991
安全里程碑 - 无需传递访问令牌即可通过身份验证
现在执行 VPN 或高级设备访问时,FTRA Tools 需要身份验证。
2042994
安全里程碑 - 常规。
常规安全改进。

2022 年 11 月

FactoryTalk Remote Access 和 FactoryTalk Remote Access Tools 13.3.235 的功能版本。

功能

  • 启用了新的 FactoryTalk Remote Access BASIC 和 PRO Runtime 权利。
  • 您现在可以对 FactoryTalk Remote Access BASIC 或 PRO Runtime 权利进行主机转换。
    1. 您可以对 Runtime 权利进行主机转换,而不会出现任何问题。
    2. 第三次主机转换后,您六个月内不得再次进行主机转换。

已纠正的异常

以下列表标识了在此版本中纠正的异常。
已纠正的异常
ID 编号
标题
说明
1794707
FactoryTalk Remote Access Tools 中的双 IP 设置错误。
所有 IP 地址现在都在 FactoryTalk Remote Access Tools 的本地计算机的网络接口中设置。
1809320
由于静态分析,VPN 路由规则在更改后失效。
路由规则现在在与设备的 VPN 连接中使用。
1558525
RSLinx 将 FTRA 适配器标识为“UBIQUITY Ethernet Adapter”。
在 RA 最新的 UEA 驱动程序(版本 9.24.6)中,该设备已重命名为
FTRA Ethernet Adapter
1566117
当 Runtime“共享”部分中“允许的 MAC 地址”列表为空时,会显示红色线。
修复了当“允许列表”中没有 MAC 地址时共享选项卡中的红框。
1784133
“Tools”的“串行”选项卡中缺少警告消息。
已添加丢失的消息。
1682525
未命名的设备在工具的消息中用引号显示。
修复了未命名设备的空引号消息。
1545640
“Tools”上缺少显示信息。
有显示器的设备现在会显示“显示信息”。
1544546
最大化工具窗口不适合 Windows 任务栏的位置。
修复了窗口最大化问题。

2022 年 6 月

FactoryTalk Remote Access 和 FactoryTalk Remote Access Tools 13.2.644 的功能版本。

功能

  • FactoryTalk Remote Access Runtime - 推出可安装的远程访问 Runtime 软件,可通过 FactoryTalk Remote Access 远程连接到运行 Windows 的任何设备。Runtime 软件有两个可用版本:
    • BASIC - 连接后,您可以启动远程桌面会话、传输文件或与远程设备建立安全的 VPN 连接。
    • PRO - 您可以与通过以太网、串行或 USB 端口连接到远程设备的任何设备建立 VPN 连接。
  • FactoryTalk Remote Access 试用期 - 此 FactoryTalk Remote Access 版本引入了一个试用期,让您能够在自己的环境中试用远程访问服务。试用期为 90 天。在此期间,您将拥有对 FactoryTalk Remote Access 的完全访问权限和最大并发连接数。在试用期间,可以跟踪服务的使用情况,以便选择适合组织的订阅。在试用期内,除了数量不限的并发连接外,您还可以访问两个 FactoryTalk Remote Access Runtime PRO 权利。要在试用期结束后继续使用 FactoryTalk Remote Access,必须为您希望继续使用的任何 FactoryTalk Remote Access Runtime 的并发连接和权利购买订阅。在 FactoryTalk Remote Access 中进行的所有设置和配置都将保留。
  • 设备访问 - 选择域中的设备,并使用设备访问 Tools 的
    仅限 Web
    版本或
    桌面
    版本与设备建立远程桌面会话。使用
    桌面
    版本可以访问整套连接服务:远程桌面、文件传输、远程进程管理和聊天。使用
    仅限 Web
    的版本提供对聊天的访问,并提供查看桌面和使用虚拟键盘发送命令的功能。
  • 改进的更新服务 - 现在可以从 FactoryTalk Remote Access 服务中轻松查看 FactoryTalk Remote Access 客户端工具的可用更新。
  • 改进了客户端日志记录 - FactoryTalk Remote Access 客户端日志文件现在包含域的已打开连接数,以便您可以跟踪一段时间内的使用情况。

功能变更

  • 唯一的设备注册密码 - 为每个 FactoryTalk Remote Access 设备提供唯一的 8 位数密码,用于向域注册设备。如果从域中移除设备并尝试重新加入域,则远程访问服务将生成一个新密码,必须提供该密码才能重新注册设备。
  • 移除了对 TLS 1.0 和 1.1 的支持 - 传输层安全协议版本 1.0 和 1.1 已达到生命周期,不再支持安全连接。任何尝试使用这些协议与 FactoryTalk Remote Access 服务协商安全连接的客户端都将被拒绝。

已纠正的异常

以下列表标识了在此版本中纠正的异常。
ID 编号
标题
说明
使用 Firefox 浏览器时出现连接问题。
客户端在使用 Firefox 浏览器时遇到远程桌面连接偶尔掉线的情况。

安全更新

FactoryTalk Remote Access 使用的以下开源软件组件版本已更新,以提高安全性:
  • System.Net.Security 已更新到 4.3.2
  • System.Text.RegularExpressions 已更新到 4.3.1

2022 年 3 月

FactoryTalk Remote Access 和 FactoryTalk Remote Access Tools 13.0.028 的维护版本。
请访问
Rockwell Automation 产品兼容性和下载中心
以下载 FactoryTalk Remote Access Tools 并将其更新至版本 13.0.028。

2021 年 11 月

FactoryTalk Remote Access 的初始版本!

功能

  • 域 - 域表示由 FactoryTalk Remote Access 云基础架构托管的公司帐户。域由一组设备、用户、组、防火墙规则和权限组成。
  • VPN — 在您域中设备的主管和操作员之间建立安全的虚拟专用网络。
  • 防火墙 — 根据需要配置防火墙策略以控制对网络的访问。
  • 权限 - 为设备、组和单个用户帐户定义权限,以控制对资源的访问。

使用说明

路由器配置

2 端口 Stratix 4300 Remote Access 路由器包括两个网络端口:一个 LAN 端口和一个 WAN 端口。两个端口都支持静态分配的 IP 地址。但是,如果 LAN 端口断开连接,则静态分配的 IP 地址将不会用于与路由器的 VPN 连接。相反,会创建一个虚拟 IP 地址以在 VPN 会话期间使用。在这种情况下,FactoryTalk Remote Access 服务设备信息会同时显示静态分配的 IP 地址和虚拟 IP 地址。但是,Stratix 设备配置仅显示虚拟 IP 地址,因为该地址在会话期间处于活动状态。如果稍后使用插入 LAN 端口的网线将 LAN 端口连接到网络,则将使用静态配置的 IP 地址。
提醒事项: 当 LAN 端口配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址,而路由器无法连接 DHCP 服务器,因此 LAN 没有 IP 时,4 端口 Stratix 4300 也会出现同样的情况。

多重因素身份验证

首次登录 FactoryTalk Remote Access 时,您会收到一条消息,提示用户必须在使用前配置并激活多重因素身份验证。单击
激活
链接后,将显示一个二维码,可以使用任何支持 Google Authenticator 标准的应用程序扫描。使用您设备上的以下链接下载身份验证器应用程序:
如果您的设备无法扫描二维码,请单击链接
无法读取?
以查看要与身份验证应用程序一起使用的安全码,作为扫描二维码的替代方法。
首次登录后,后续登录将要求您提供身份验证器代码。此代码每 3 分钟更新一次。在您的设备上打开身份验证器应用程序,然后键入分配给您帐户的当前代码。

已知异常

以下列表标识了发布时的已知异常。
ID 编号
说明
解决方法
1320589
添加路由器后刷新视图不起作用。
此问题间歇性地发生。请等待几分钟,然后重试。如果刷新视图不起作用,请关闭浏览器并重新打开会话。
1320997
并发连接数只有在小程序关闭时才会降低。
断开会话连接后,关闭连接小程序以将该会话从活动会话列表中移除。

问题

如果您在使用 FactoryTalk Remote Access 时遇到问题,请使用可从主菜单的
帮助 > 提供反馈
下访问的反馈表单进行报告。
请使用文档反馈表单告诉我们可以对“帮助”做出的改进。
随着问题的报告和修复,它们将在发行说明中被列出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal