日志存储

Tools 执行的操作在日志中进行跟踪。这些日志位于每个与工具相关的文件夹中。

Tools

常规路径为
%localAppData%/Rockwell Automation/FactoryTalk Remote Access/Tools/<ApplicationName>_log_<device-if-any>_(1|2|…).txt
例如:
  • 交互式访问
    工具:
    C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessDeviceConnectionApplet_log_xxxx.txt
  • 设备设置
    工具:
    C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessDeviceSetup_log_xxxx.txt
  • 连接设置
    工具:
    C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessSettings_log_xxxx.txt

PC 版 Runtime

常规路径为:
%ProgramData%/<CompanyName>/<ProductName>/<ComponentName>/<ApplicationName>_log_xxxx.txt
例如,对于 Windows 系统:
  • C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeService_log_1.txt
  • C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeUI_log_1.txt
  • C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeHelper_log_1.txt
在 Linux 系统上,必须将空格替换为下划线。

设备版 Runtime

您可以在设备 System Manager 的
诊断
部分下或
交互式访问
工具中的
日志
部分下找到 Runtime 日志。
提醒事项: 请参阅您的设备 System Manager 手册或 (交互式访问)日志。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal