Runtime 连接断开

如果 Tools 丢失与 Runtime 的连接,并且 Runtime 设备处于联机状态,则将出现一个显示
设备已断开连接
的空白页面。
如果 Tools 丢失与 Runtime 的连接,并且 Runtime 设备处于脱机状态,则消息将显示
设备脱机
。
要重新建立连接,请选择
设备已断开连接
消息下方显示的
重新连接
按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal