如何实施任何网络安全设置

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
支持防火墙策略,以帮助保护您的网络流量。您可以定义或自定义防火墙规则,或使用任何预设的防火墙策略(包括特定的规则集)来允许数据包过滤。
  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    和
    域视图
    部分。
  2. 单击要为其激活防火墙的文件夹或设备旁边的
    添加资源
    (
    带圆圈的加号
    图标)。
  3. 您可以创建或导入防火墙规则,具体取决于您是希望通过自定义规则还是使用现有规则集来创建策略。
    1. 要从
      FactoryTalk® Remote Access™
      Manager
      服务器导入防火墙策略,请单击文件夹或设备旁边带圆圈的加号图标,然后选择
      导入防火墙策略
      。
      1. 选择要与文件夹或设备关联的防火墙策略。
        提醒事项: 子文件夹将继承分配给相关父文件夹的防火墙策略。
    2. 要创建防火墙策略,请单击文件夹或设备旁边带圆圈的加号图标,然后选择
      创建防火墙策略
      。然后,命名防火墙策略,并根据需要设置防火墙规则。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 防火墙设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal