如何查看操作日志

您可以导出一个列表,其中包含正在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
和
交互式访问
工具中执行的操作。
提醒事项: 有关这些主题的更多信息,请参阅日志和(交互式访问)日志。

FactoryTalk® Remote Access™
Manager

访问
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
,然后选择
日志
部分。

交互式访问
日志

  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    ,然后选择
    域视图
    部分。
  2. 单击屏幕右上方的
    交互式访问
    (
    Tools
    或
    仅限 Web
    )按钮。
  3. 选择
    日志
    部分。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal