系统项目交互

在
FactoryTalk Remote Access
系统架构中,硬件和软件系统组件通过
FactoryTalk Remote Access Manager
和远程设备之间的服务器基础架构连接相互交互。
系统组件分为三个主要组:
  1. FactoryTalk Remote Access Manager
    :网页界面,支持技术人员可以通过此界面连接到远程设备,以便从本地计算机提供协助。
  2. 服务器基础架构
    :托管用户域的连接。
    • 访问服务器
      :它们由一组分布式冗余服务器组成,这些服务器用于管理远程设备以及
      FactoryTalk Remote Access Manager
      的身份验证。
    • 中继服务器
      :它们由一组分布式冗余服务器组成,这些服务器充当
      FactoryTalk Remote Access Manager
      和远程设备之间端到端连接的中继器。
  3. 远程设备
    :它们由安装在远程位置的工业自动化设备组成,例如嵌入 Runtime。
提醒事项: 请参阅客户端和服务器连接,了解有关此主题的更多信息。

远程访问流程概览

FactoryTalk Remote Access Manager
、Runtime 和路由器通过 SSL/TSL 传出连接向访问服务器进行身份验证,这些连接通常被防火墙允许。
当
FactoryTalk Remote Access Manager
要与 Runtime 或路由器建立连接时,会发生以下过程:
  1. 受影响的终端选择提供最佳往返时间的中继服务器。
  2. 在端点和中继服务器之间建立安全的端到端连接。
  3. 中继服务器转发任何加密的消息,而不对其进行解密。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal