网络攻击对策
本部分简要介绍了
FactoryTalk® Remote Access™
有助于防范一些常见网络攻击的对策。暴力攻击检测
在几次登录尝试失败后,访问服务器会在几分钟内阻止所有传入的公共 IP 地址。
此措施使暴力 JSON Web 令牌(JWT)攻击尝试无效。
代码签名
FactoryTalk® Remote Access™
应用程序二进制文件使用私钥进行签名。这允许用户验证 FactoryTalk® Remote Access™
应用程序的真实性和完整性。中间人
访问服务器、Web API 和 Frontend-Runtime 连接使用端到端加密(前文已解释过),使中间人无法进行攻击。
提供反馈