授权

FactoryTalk® Remote Access™
授权模型与 Active Directory 的模型类似。
客户的
FactoryTalk® Remote Access™
组织包含所有组织资源:用户、组和设备。组织管理员可以设计组织及其规则,以映射任何 Rockwell Automation 9 安全架构类型的组织结构。具体而言,可以创建新用户和组来正确映射组织,并使配置更轻松且更具可扩展性。
可以将策略和权限规则应用于单个资源或文件夹,以分层方式应用它们。
最后,Web API 和访问服务器将强制执行允许特定资源(如远程设备)的特定用户使用的操作类型(如远程桌面或文件传输)。
FactoryTalk® Remote Access™
联机帮助介绍了配置授权规则的所有方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal