介绍

FactoryTalk® Remote Access™
是 Rockwell Automation
推出的软件解决方案系统,可实现对工业设备的远程访问和协助。
远程访问系统由一个
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
、一组小程序、一个服务器基础架构和所需的硬件组件(如路由器)组成,它们通过安全网络相互交互。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal