重要用户信息

在安装、配置、操作或维护本产品之前,请阅读本文档以及其他资源部分中列出的有关此设备安装、配置和操作的文档。除了所有适用法规、法律和标准的要求之外,用户还必须熟悉安装和接线说明。
安装、调整、投入运营、使用、装配、拆卸和维护等活动,必须由经过相关培训的人员根据适用的操作规范执行。
用户有责任确保其对 VPN 技术的使用符合当地法律法规。在某些司法管辖区,VPN 的使用可能会受到限制,或者需要地方当局的批准或许可。
如果未按照制造商的说明使用此设备,则设备提供的保护可能会失效。
对于使用或应用此设备所导致的间接或结果性损害,
Rockwell Automation, Inc.
概不负责。
本手册中包含的示例和图示仅作说明。由于具体安装过程和要求各有差异,
Rockwell Automation, Inc.
无法对基于这些示例和图示的实际使用承担责任或义务。
对本手册所述的信息、电路、设备或软件的使用,
Rockwell Automation, Inc.
不承担任何专利责任。
未经
Rockwell Automation, Inc.
的书面许可,禁止复制本手册的全部或部分内容。
我们根据需要在本手册中做了注释,以提醒您注意一些安全事项。
Rockwell Automation, Inc.
认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在我们实现这些更改期间,我们的内容中仍会使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal